This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:旧电路板和新电路板之间的 MCU 不同

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1029087/launchxl2-tms57012-mcu-different-between-old-board-and-new-board

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

根据与德州仪器论坛的检查结果、我们似乎不是唯一遇到此问题的客户。 请参阅此链接:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984584/launchxl2-tms57012-different-processors-tms570ls-vs-rm46

将我们上次订购的旧板与最新发布的板进行比较、我们发现焊接在板上的 MCU 有所不同。请参阅随附的图片作为参考。
我是否可以知道焊接在电路板上的 MCU 为什么不同? 对 MCU 进行任何更改、它会影响性能和规格吗? 请提供建议。

e2e.ti.com/.../MCU.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    很抱歉、您得到的 launchpad 部件错误。 制造商在电路板和包装盒上使用了错误的名称标签。  LAUNCHXL2-TMS57012 Launchpad 和 LAUNCHXL2-RM46Launchpad 使用相同的原理图和 PCB 布局。 TMS570LS1224和 RM46 引脚对引脚兼容、它们具有相同的外设、相同的闪存和 RAM 大小。 RM46支持高达220MHz、但 TMS570LS1224支持160MHz。 另一个区别是 TMS570是大端字节序器件、RM46Lx 是小端字节序器件。 您的应用是什么?

    是的、您可以返回此 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只是通过闪存/上传代码来测试器件、无论应用如何、我们都无法上传固件。 我们收到的是 RM46板、而不是 TMS570LS。

    请查看并提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    您能否加载此项目的文件以检查电路板是否正常工作? 我想检查是否有其他问题。 示例是使 Launchpad 上的一个用户 LED 闪烁。

    e2e.ti.com/.../RM46Lx_5F00_rtiBlinky.zip

    请联系供应商更换电路板以退回电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据客户、

    我们的计划适用于我们之前购买的板、该板上焊接了 TMS570LS。

     我们的计划在最近交付的电路板上不起作用、电路板上焊接了 RM46芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、新电路板上的标签错误。 请联系供应商以退回或更换电路板。