This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:是否可以将新版本的 LWIP2.x 集成到 TIVAARE 中?

Guru**** 2545520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1031658/tm4c1294ncpdt-is-it-possible-to-integrate-the-new-version-of-lwip2-x-into-tivaware

器件型号:TM4C1294NCPDT

我在论坛上发现了很多有关 LWIP 的讨论。 我在 EVB 上测试 LWIP1.41时也遇到了很多问题。

LWIP1.41有许多问题、但在新版本的 LWIP 2.x 中已解决

LWIP 非常复杂。 如果 TI 能够将新版本的 LWIP 2.x 集成到新版本的 TIVAARE 中、它将对每个人都更加友好。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     感谢您的反馈。 目前没有计划推出新的 TivaWare 版本。 但是、在未来计划新版本时、我们可以考虑移植最新的 LwIP 版本。