主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137
您好!
我们遇到了 TMS570LS3137上的 F021闪存 API 问题。 我们将按照 spnu501h 中概述的过程通过以下示例擦除闪存:
(笑声)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们遇到了 TMS570LS3137上的 F021闪存 API 问题。 我们将按照 spnu501h 中概述的过程通过以下示例擦除闪存:
(笑声)
它应该从 SRAM 中执行、因为它与其他 API 相关函数位于同一文件中、并且我们确实将该目标文件添加到复制到 SRAM 的闪存 API 中。 以下是链接器文件中的内容、该文件将这些内容包含在闪存 API 中、然后在初始化期间将其复制到 SRAM 中。
部分
{
.intvecs:{}> boot_vectors
boot_version:{}> boot_version
闪存 API:
{
..\Debug_TI\Fapi_UserDefinedFunctions.obj (.text)
..\Debug__TI\flashdrv.obj (.text)
..\Debug__TI\external_watchdog.obj (.text)
--library=./ext/F021_Flash_API_02.01.01/F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib (.text)
}load = flash_API、run = SRAM、load_start (api_load)、run_start (api_run)、size (api_size)
是否有办法告知 isFlashReady 正在从 SRAM 运行?