主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我使用 了 Launchpad 的 MSP432E401YT REV B、而 不是 MSP432E401Y、因为它们已缺货、而且出厂时无法对其进行重置。
msp432_factory_reset 不可用、因此我从 CCS_base >仿真> GEL > msp432_factory_reset 中手动加载.gel 文件

目标 Congif:

另一个 Launchpad 上的 XDS110 USB 调试器连接到定制板上的 MSP432E4YT REV B、使用:
- TDI、TDO、TCK、RST、3.3和 GND
我不断看到此错误:
CS_DAP_0:写入寄存器时出现故障 DP_RESET:(错误-1013 @ 0x2)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)
无法评估 MSP432_Factory_Reset()。
目标无法写入寄存器 DP_RESET
在 DP_RESET=1时[msp432_factory_reset.gel:44]
在 MSP432_Factory_Reset ()上
- MSP432E401YT REV B 的引脚分配是否 与 MSP432E401YTPDT 的引脚分配相同?
- 如何尝试恢复自定义电路板的出厂设置以便运行新固件?
- 我尝试恢复出厂设置、因为我无法通过 JTAG 对控制器进行编程、不确定它在 LaunchPad 上运行良好但在我的电路板上不工作的原因
- 我可以使用 uniflash 刷写.out 文件、但控制器根本不会切换 GPIO。