请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我希望能够使用连接到 MSP432E401Y UART 端口的串行 USB 端口(FT230X)作为引导加载程序接口。
这是为了避免在 PC 和 MSP432之间使用 BSL Rocket、以及在产品外部导出 UART 端口。
我找到的唯一解决 方案是使用一个 USB 串行端口、该端口将枚举为器件固件升级(DFU)类器件、而 FT230X 并非如此。
那么 、通过 FT230X 等 USB 串行接口直接从 PC 执行引导加载到 MSP432的解决方案是什么?
此致。