请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-TMS57004 您好!
我有一个 Hercules TMS570LS04x Launchpad、用于 JTAG 通信的 IC (使用普通 USB 电缆)损坏。 我需要一些东西来与 TMP570LS IC 通信并编写程序。我在这里有一个 USB200 JTAG 仿真器、我看到引脚是兼容的。 有人能帮我解决这个问题吗? 我尝试将 DSB 连接到 launchpad 一次、但 CCS 仅提供此连接(在测试连接中)
连接:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针
器件: TMS570LS043x
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-180'(0xffff4c)。
标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。
说明如下:
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]
有人知道这是什么吗? 此外、这种类型的连接是否可行? 否则、我无法在板上编写程序、对吧?