This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1004:是否提供定制评估套件

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024848/tidm-1004-is-there-customized-evaluation-kit-available-for

器件型号:TIDM-1004

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我从 TI 获得了 TIDM-1004评估套件。是否有可供使用的定制评估套件
应用程序:使用触摸密码框应锁定\解锁
请为此相关应用推荐评估套件。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    很抱歉,我对这个问题感到困惑。

    TI 不提供如图所示的套件、因此客户是否要求提供本示例中所有 PCB 的器件型号、以便他们可以自行创建一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="114745" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024848/tidm-1004-is-there-customized-evaluation-kit-available-for/3788550 #3788550"] TI 不提供所示的套件[/quot]

     虽然 TIDM-1004网页指出、但似乎只需将以下可供购买的 EVM 插接在一起:

    https://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-PHONE

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432P401R

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC2650MA

    https://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-FR2633

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特!  我非常感谢您对此提供的帮助;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我将假定 Chester 的回答已回答您客户的问题。


    我要将此帖子的状态更改为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。