我正在尝试连接需要作为 SPI 主器件的外部测量器件。 它只提供与数据同步的时钟、数据和一个有效时间(TOV)脉冲,我们应该已经连接到 MIBSPI-CS --但我们没有。
能否根据此 TOV 输入脉冲通过软件触发传输组接收? 或者、在 SPI 模式下、您是否知道是否有办法从该 TOV 脉冲触发一个单字传输、以便有人触发下一个字和下一个字、直到我获得全部34个字节?
我认为这些问题的答案不是、但另一种选择是新的开发板、这是一个项目问题。
谢谢、
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试连接需要作为 SPI 主器件的外部测量器件。 它只提供与数据同步的时钟、数据和一个有效时间(TOV)脉冲,我们应该已经连接到 MIBSPI-CS --但我们没有。
能否根据此 TOV 输入脉冲通过软件触发传输组接收? 或者、在 SPI 模式下、您是否知道是否有办法从该 TOV 脉冲触发一个单字传输、以便有人触发下一个字和下一个字、直到我获得全部34个字节?
我认为这些问题的答案不是、但另一种选择是新的开发板、这是一个项目问题。
谢谢、
Jim
Jim、
TMS570LC4357充当 SPI 从器件、并使用多缓冲模式、但未连接 TMS570LC4357 SPI CS 引脚。
当接收数据被移入 MibSPI (从器件)寄存器时、数据不会被复制到 RX RAM、直到 CS 引脚被置为无效(低电平->高电平)。 但是、如果 CSHOLD 置位、则将写入的数据复制到 RX RAM 中、而不需要将 CS 引脚置为无效。 需要下拉 MibSPI SPI CS。
TOV 信号的用途是什么?