您好!
这是有关 ESM 1.6和2.19的问题、通知 OTP 的单位/双位 ECC 错误。(ESM1.6:组1通道6、ESM2.19:组2通道19)
我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。
根据 SPNU563A 第7.5.2.6节中的解释、我们尝试使用以下测试代码强制 ESM 1.6和2.19。
但测试结果不符合预期。 MCU 分别通知 ESM 1.4和2.3。
*单位 ECC 错误*/
uint64 otpEccError1bitVal;
otpEccError1bitVal =*(uint64 *) 0xF00803F0;
TODO:3f0 1位错误
/*双位 ECC 错误*/
uint64 otpEccError2bitVal;
otpEccError2bitVal =*(uint64 *) 0xF00803F8;
TODO:3F8 2位错误
我们应该修改测试代码吗? 请提供建议。
谢谢、
好的。