This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:替代 NXP FS32K144HATOVLHR

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037262/tms570ls0914-replacement-of-nxp-fs32k144hatovlhr

器件型号:TMS570LS0914

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的一位客户正在寻找 NXP FS32K144HATOVLHR 的替代产品。
新的微控制器应支持 CAN-FD、具有至少 ASIL-A、128k RAM、1MB 闪存/ROM、至少3个 ADC 通道)。
我现在正在检查 TMS5700914APGEQQ1 、以作为可能的替代产品、但不确定是否考虑了上述所有要求。
此外、TMS5700914APGEQQ1 可能过于夸张、48或64引脚封装中是否有任何 CAN-FD 且具有安全性?
我希望您能在这方面为我们提供帮助。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    TMS570LSx 不支持 CAN-FD、并且没有安全模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回答。 考虑 到上述要求、我是否可以询问您是否知道我们是否有可以替换 NXP FS32K144HATOVLHR 的产品? 我希望您能进一步帮助我们。 非常感谢。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我从 我们的营销主管那里获得信息。 我们将在明天回来。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    感谢您的回答。 我们希望很快收到您的最新消息。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    TMS570LS0714PZ 如何? 它采用100引脚封装。 最大 CPU 速度为100MHz、768KB 闪存、128K RAM。 2 DCAN、2个12位 ADC、SPI/SCI/I2C、ePWM/eCAP/eQEP 等 工作温度范围:~40C 至125C

    正如我说过的、它不支持 CAN-FD。