This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:关于"L2FMC 致命不可纠正的错误"

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038712/tms570lc4357-ep-regarding-l2fmc-fatal-uncorrectable-error

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好!

这是有关 ESM 3.13的问题、它通知 L2FMC 致命不可纠正的错误。(ESM3.13:Group3 Channel13)
我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。

有关 ESM3.13的信息、请参阅 SPNS253A 的表5-46、如下所示;

L2FMC 致命不可纠正的错误:
 地址奇偶校验错误/内部奇偶校验错误
 地址标签错误
 内部开关超时

 

在这些因素中、我可以 使用基于 SPNU563A 的7.7.2.1秒的实现代码来检查地址标签错误、但我无法检查其他因素(地址奇偶校验错误/内部奇偶校验错误和内部开关超时)。

另外 两个没有描述 生成技术。

请告诉我  通过地址奇偶校验错误/内部奇偶校验错误和内部开关超时生成 ESM3.13的技术。

谢谢、

好的

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    针对这些不可纠正的错误设置 ESM3.13:

    1. 地址奇偶校验错误/内部奇偶校验错误
    2. 地址标签错误
    3. 内部开关超时

    诊断模式5可用于将故障注入地址比较器的输入、以特意产生地址标签错误。 但是、闪存包装程序不提供其他模式来手动强制奇偶校验错误和超时错误。