This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我无法从 ETMTRACECLKOUT 引脚获取时钟信号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1038923/tms570ls3137-i-can-not-get-clock-signal-from-etmtraceclkout-pin

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGERHALCOGEN

您好!

我们希望使用 Segger J-Trace Pro 器件执行实时分析。 当系统通电并使用逻辑分析仪监测 ETMTRACECLKOUT 引脚信号时、我们无法看到时钟信号。 我们在 Halcogen 配置中找不到 ETM 设置。 如何启用 跟踪时钟信号?

如果您能对此提供帮助、我将非常高兴。

此致、
Eyup sayin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    TPIU 中使用了2个时钟。 TPIU 在输出时钟 ETMTRACECLKOUT 的两个边沿上输出数据。  

    ARM 将 TPIU 的 ETMTRACECLK 输出定义为输入跟踪时钟(ETMTRACECLKIN 或 VCLK)的一半频率。 在标准 ARM 设计中、您无法控制时钟。 在 TMS570设计中、我们实施了一个用户可编程时钟源多路复用器、允许您从器件引脚(ETMTRACECLKIN)选择内部 VCLK 或时钟输入。 这通过使用 ARM TPIU 的 EXTCTRLOUT[1:0]寄存器位来完成。  ETMTRACECLKIN 不是必须的。  

    ARM 的 CoreSight 组件 TRM ARM DDI 0314H 中记录了 ARM TPIU、可从 ARM 的网站上获取。