This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:TM4C123GH6ZRBT7和 TM4C123GH6ZRBT

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035248/tm4c123gh6zrb-tm4c123gh6zrbt7-and-tm4c123gh6zrbt

器件型号:TM4C123GH6ZRB

各位专家:

你好。 您能否帮助我识别这两个可订购器件上的后缀"7"后面的内容?

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

      "7"表示器件版本7。 如果您在 ZRB 之后没有看到 TM4C123GH6ZRB 中的数字、则表示器件版本6。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    需要您对此进行确认、这是否意味着两者可以相互替换、而无需任何操作更改?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

      请注意两个器件版本之间的勘误表差异。 修订版6的许多错误都在修订版7中修复。 请参阅以下勘误文档。 换言之、如果您使用器件版本6、则可能需要实施一些与您的应用使用相关的权变措施。 对于修订版7、如果受影响的错误已修复、则无需实施权变措施。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849