主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357
你好
它不起作用、我从复位开始进入一个 UNDEF 状态。 系统详细信息:在64位 PC 上运行的 Ubuntu 22.04LTS、CCS 11.1.0.00011、目标 LAUNCHXL2-570LC43
通过在地址0处/附近反汇编代码、我知道它为什么不起作用;二进制代码似乎是垃圾代码。
下面是反汇编窗口的输出(_c_int00符号位于0x21CC、其中包含有效代码)
另请注意、我没有修改源树中的任何内容。
我可能会出什么问题?
52 b _c_int00
$./source/HL_sys_intvecs.asm:52:66$()、resetEntry():
00000000: 710800EA smlattvc R8、R10、r0、r0
54 b undefEntry
解 defEntry:
00000004: FEFFFFEA cdp2 P15、#0xF、C15、C15、C10、 7号
56 b svcEntry
svcEntry:
00000008: FEFFFFEA cdp2 P15、#0xF、C15、C15、C10、 7号
58 b 预取指令
PrefetchEntry:
0000000c: FEFFFFEA cdp2 P15、#0xF、C15、C15、C10、 7号
60b DataEntry
数据尝试:
00000010: FEFFFFEA cdp2 P15、#0xF、C15、C15、C10、 7号
61b 相位中断