您好!
TI 是否有方法或计划来实施 SPI 主引导模式、但不必通过 OSPI0端口? 例如、使用 MCSPI 总线作为引导方法?
我们板上有一些重要器件已经使用四通道 SPI、如果我们只能将 OSPI 用于主引导加载程序、那么我们将丢失这些器件。 除了电路板上的引导加载程序 SPI 之外、我们目前还没有其他好方法-从当前引导模式来看、除了 SPI 或 I2C (不太可能工作)、基本上没有别的方法:
谢谢、
方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TI 是否有方法或计划来实施 SPI 主引导模式、但不必通过 OSPI0端口? 例如、使用 MCSPI 总线作为引导方法?
我们板上有一些重要器件已经使用四通道 SPI、如果我们只能将 OSPI 用于主引导加载程序、那么我们将丢失这些器件。 除了电路板上的引导加载程序 SPI 之外、我们目前还没有其他好方法-从当前引导模式来看、除了 SPI 或 I2C (不太可能工作)、基本上没有别的方法:
谢谢、
方
你好,方
如果您打算将主引导模式用作 SPI、最佳选择是使用 OSPI0。 不能将 MCSPI 用作主引导加载程序。 您可以使用 OSPI 模块运行 QSPI。 此外、我们在 OSPI 中支持4个 CS、因此如果 您的器件上的所有闪存都是相同的器件、则此用例将适用于 AM243x。
另一种选择是使用 SD 卡作为主引导加载程序来引导 SBL ROM、然后自定义辅助引导加载 程序可以从 SPI 或 I2C 引导器件。 我们支持具有 MCU_PLUS_SDK 的定制 SBL。
希望这对您有所帮助、
Aakash