请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 尊敬的团队,
由于启动加载、应用程序代码放置在0x8000之后、需要修改工程的 sys_link.cmd 文件。
客户更换了
引导程序(X) :origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x0005FFE0
更改为
引导程序(X) :origin=0x00008000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00008020 length=0x00057FE0
修改后可以生成 bin 文件、但无法对其进行调试。 将滞留在 startup.c void _c_int00 (void)函数中。 sys_link.cmd 文件也由 HCG 生成。 稍后手动修改。
客户手动创建的小工程(未使用 HCG)完全没有问题、可以进行调试。 它也可以通过引导加载下载并正确运行。
所以
1. 为使用 HCG 生成代码的工程修改 sys_link.cmd 时、客户应该注意什么?
2.使用 HCG、闪存能否配置为确定 sys_link.cmd?
1. 为使用 HCG 生成代码的工程修改 sys_link.cmd 时、客户应该注意什么?
2.使用 HCG、闪存能否配置为确定 sys_link.cmd?
请帮助。