This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:其他微控制器论坛

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988548/rm48l952-other-microcontrollers-forum

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你(们)好  

   我需要 rm48l952的 EMIF 代码示例代码和步骤

谢谢、

令人惊喜的地方  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suguesh 您好、

    HALCoGen 支持 EMIF 异步接口(用于异步存储器)和同步接口(用于 SDRAM)的配置。 它还包括一个使用 EMIF 同步存储器(SDRAM)的示例。 此示例针对 RM57和 TMC570LX43x、但也可以使用 rRM48Lx 的示例。