This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:请帮助进行输出引脚配置?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988338/tm4c123gh6pm-please-help-with-output-pin-configuration

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我有一个小型 MP3播放器连接到微控制器,我可以通过将 MP3播放器引脚连接到接地信号来控制它。 因此、当我想激活 MP3播放器上的某个功能时、我配置一个输出引脚并将其设置为低电平。 我遇到的问题是、当我将输出引脚更改为高电平时、它仍然会激活 MP3播放器的功能、即使只假定有接地。 我是否配置了错误引脚? 我还应该在这里做些什么吗? 现在、为了解决这个问题、我只需在不想激活此功能时将引脚更改为输入引脚、但必须有正确的方法来正确执行此操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不了解您的 MP3播放器、我就不能给出太多建议。 您能否显示所驱动信号的示波器电容器? 如果示波器电容器显示输出在 0V 时正确保持低电平、然后在3.3V 时保持高电平、则 MCU 没有任何问题。 您需要阅读 MP3数据表、了解具体激活功能的内容。 您确定是低电平触发功能、而不是从低电平或高电平转换?  请确保 MCU 和 MP3之间具有公共接地端。 如果没有公共接地、MCU 的高输出可能不符合 MP3的 VIH。