This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DMA9A/B 与 DMA 18有何区别

Guru**** 2472230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986645/tms570lc4357-what-is-difference-between-dma9a-b-and-dma-18

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

安全手册附录 A 列出了与第7.132节链接的诊断 DMA9A 和 DMA9B。

这与诊断 DMA18测试相同。

(Q1) DMA9A/B 和 DMA18之间有何区别?

谢谢、此致、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    正确- 对于 DMA9A/B 和 DMA18、要测试的功能是相同的。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    在《安全手册》中进行搜索后、我注意到有一章"7.125包括错误测试在内的功能软件测试"。

    (Q1) DMA9A/B 的链路是否错误?

    1. (Q2)如果这是故意的、为什么会两次提到安全措施?

    谢谢、此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    MPU 的软件测试本质上也意味着与启动时或定期所需的检查相同。 我将在内部检查为何两次提到此安全措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    有什么新闻、为什么两次提到测试?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    应用软件在测试和验证此安全机制方面没有什么不同。  在安全手册的后续更新中、我将提交更改请求以删除 DMA18。