请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我将为 TMC570LC43x MCU 使用引导加载程序项目。
当我按下数字3时、它将跳转到二进制映像。 在运行不同的二进制映像时是否可以跳转到另一个二进制映像?
这是因为辐射是破坏正在运行的二进制映像的空间。 我将其用于卫星项目。
是否可以在 MCU 上使用冗余引导加载程序? 如何实现?
是否可以在引导加载程序上记录活动?如何操作?
非常感谢、
法罗