This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985924/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好

我正在处理 TMS570微控制器上的 PBIST 和 STC 模块。 这两个自检都计划在启动期间执行。
两项测试一次都可以正常工作。
但是、当在 STC 测试之前调用 PBIST SRAM (L2RAMW)测试时、STC 测试 WFI 指令不起作用、不进入空闲模式(不会立即启动 STC 自检)。
当 STC 模块被首先调用时、它会起作用。
所有中断被禁用、ESM 故障被清除并被重新调用 MEMORY 函数_memInit_。
如果我缺少任何内容、请提供帮助。 还是必须在 PBIST SRAM 测试之后重新启动。