Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的所有人:
我必须为 TMS 570 LS 0714启动 CAN 接口、我将必须每秒处理具有不同 CAN ID 的多个 CAN 消息。 我收到的示例代码显示我每次都必须转到 halcogen 才能为发送/接收配置消息框。 然后在 halcogen 上生成代码、该代码包含在 Code Composer Studio 中。 在另一个时间点、如果我必须将其更改为发送/接收、我必须登录 halcogen 并更新源代码。 我还注意到、CAN ID 也必须在 halcogen 上设置。 只有在执行所有这些操作后、我才能够使用 canTransmit/Canreceive 功能来执行 CAN 操作。
该项目的内容是开发面、必须通过 CAN 与多个器件连接、我可能需要在将来经常更改 ID、每次在 HALCOGEN 上编辑时、可能会降低我们团队的工作效率。 那么、有没有其他方法可以编辑 Code Composer Studio 上的 CAN ID 和编辑消息框的 TX/Rx 配置?
谢谢、
何塞