This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TM4C129CNCZAD:定时器不工作

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/984833/re-tm4c129cnczad-timer-not-working

尊敬的 Bob:

感谢您的回复、

我们现在获得了外部中断、它工作正常。

现在、我面临另一个问题。 正如我告诉您的、我们正在从 Stellaris 迁移到 Tiva 、因此在 Stellaris 中工作的计时器也面临着问题。

初始化中配置的 timer2

ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB7_T6CCP1);//将 Timer2 CCP5函数配置为使用 PE5
ROM_GPIOPinTypeTimer (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_7);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER2);//针对边沿定时器模式、正边沿设置 Timer2B
ROM_TimerConfigure (TIMER2_base、TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_CAP_COUNT);
ROM_TimerControlEvent (TIMER2_base、TIMER_B、TIMER_EVENT_POS_EDGE);
ROM_TimerLoadSet (TIMER2_base、TIMER_B、0x0001);
ROM_TimerMatchSet (TIMER2_base、TIMER_B、0x0000);
ROM_TimerIntEnable (TIMER2_base、TIMER_CAPB_MATCH);
ROM_IntEnable (INT_TIMER2B);

在获得第一个脉冲之后、我启动时间器2。

空 Timer2_start (空)

ROM_TimerLoadSet (TIMER2_base、TIMER_B、0xFFFF);
ROM_TimerMatchSet (TIMER2_base、TIMER_B、0x0000);
ROM_TimerEnable (TIMER2_base、TIMER_B);  
ROM_IntEnable (INT_TIMER2B);
Fout_intCount=0;

10个脉冲后、定时器停止并读取定时器、但未获得  N_ACTUAL 中的值 、可能的原因是什么?

ROM_TimerDisable (TIMER2_base、TIMER_B);//禁用 Timer2
n_actual = fout_intCount*0xFFFF + 65535 - ROM_TimerValueGet (TIMER2_base、timer_B);

如下所示  

空 Timer2IntHandler (空)

ROM_TimerIntClear (TIMER2_base、TIMER_CAPB_MATCH);//清除计时器中断。
ROM_TimerLoadSet (TIMER2_base、TIMER_B、0xFFFF);
ROM_TimerMatchSet (TIMER2_base、TIMER_B、0x0000);
ROM_TimerEnable (TIMER2_base、TIMER_B);
ROM_IntEnable (INT_TIMER2B);
ROM_TimerIntEnable (TIMER2_base、TIMER_CAPB_MATCH);
Fout_intCount++;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您为定时器6 (PB7)配置了 B CAPTURE 引脚、但您使用的是定时器2的 B 部分。 只有引脚 PA5、PM1或 PS1可用于定时器2 B 上的输入捕捉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、问题已解决。