This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:用于以太网的 MSP432E 或 TM4C129

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/979790/msp432e401y-msp432e-or-tm4c129-for-ethernet

器件型号:MSP432E401Y

希望您能为我提供有关以太网微控制器的建议。  我们刚刚在 MSP432P401器件上完成了 simplelink 实施,并准备好连接到以太网实施。  我一直认为这将是 MSP432E401的一部分,但现在我不确定。  以前是您销售的 simplelink 有线和无线处理器、但现在似乎您只在 simplelink 页面上突出显示了无线。  当我寻找微控制器并按以太网进行滤波时、我只看到 Tivas、而不是 MSP432E 器件。  似乎我只能在直接搜索它们的情况下才能找到它们。  它们不再在任何页面上突出显示。  我一直在假设 Tiva 是 msp432的基础并将会消失的情况下运行、但现在我看到情况并非如此、MSP432E 似乎不再是一个问题... 您能给我一个平台建议吗?这样我们就可以确保我们走正确的道路了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 S.L、

    很抱歉耽误你的回答。 由于上周的极端天气、我们德克萨斯州的地区出现间歇性电源问题、导致 E2E 其他渠道的响应延迟。 不过、我们将在本周在线返回。

    现在回答您的问题。 我们最近整合了一些 MCU 产品系列的组织方式、使 ARM 器件集中在一个位置。 因此、在搜索某些器件时、我们仍然需要解决一些问题。 您可以在此 页面中搜索所有 Cortex M4F 产品(包括 TM4C 和 MSP432)。  

    与您在平台上的问题相关:

    • MSP432E4x1Y 产品真正专注于无线网关应用、因此从代码角度而言、它与我们的 SimpleLink 无线产品系列的兼容性
    • TM4C 产品更多地是您需要以太网的通用 MCU。 与 MSP432E4器件相比、此产品系列中有更多器件可供选择、从而提供更广泛的应用基础。  

    希望这能帮助您选择 MCU!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jace H"]

    • MSP432E4x1Y 产品真正专注于无线网关应用、因此从代码角度而言、它与我们的 SimpleLink 无线产品系列的兼容性
    • TM4C 产品更多地是您需要以太网的通用 MCU。 与 MSP432E4器件相比、此产品系列中有更多器件可供选择、从而提供更广泛的应用基础。  

    [/报价]

    长期支持如何? 之前提到过、但我模糊地回顾一年前发布的论坛帖子、似乎暗示 MSP432系列旨在取代 TM4C 系列、而这些帖子可能会被淘汰。 这是真的,还是目前的计划在可预见的未来无限期地支持这两种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我处理 TM4C 的应用、让我对我们在 TM4C 器件上的立场进行一点澄清。

    这种看法已经存在了一段时间,但情况并非如此。 我们未能很好地描述我们如何组织导致大量这些想法的产品组合。

    首先、我想澄清的是、TM4C 器件一直被视为必须长期支持的产品、我们始终将该系列的目标应用于具有长生命周期的工业应用。 这种情况并未改变、我们打算在很多年中支持 TM4C 系列、因为我们将继续面向这些类型的长寿命应用。

    其次、正如 Jace 提到的、作为重组的一部分、我们已采取纠正措施、更好地将 TM4C 定位在较新的产品上、而不是属于自己的类别。 将 TM4C 纳入基于 Arm 的微控制器部分可准确地反映出、根据上述需求、TM4C 仍然是我们 MCU 产品系列的关键组成部分以及 MSP432。

    最后、为了进一步了解我们认为 TM4C 微控制器适用于通用应用的原因、 借助该系列、我们提供了一系列不同的器件型号、包括不同的闪存尺寸、引脚数、封装尺寸、 和外设选项、因此您可以挑选合适 的器件来满足您的要求。