This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:模拟输入特性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981924/msp432e401y-analog-inout-characteristics

器件型号:MSP432E401Y

我正在 嵌入器数据采集应用中使用 MSP432E401Y、并需要了解模拟输入电路。

在某些有限的情况下、输入信号可能会在短时间内超过 VDDA。 所有信号的电流均受源阻抗的限制、但器件可承受的限制是什么?

我已使用并检测的模拟输入具有钳位二极管、可保护器件免受过压的影响。 测量 uC 引脚上的输入时、最大值比 VDDA 高约400mV。

(VDDA 为3.3V、通过10k 串联电阻器输入高达~4V、引脚上的外部测量输入电压为~3.7V。 估计输入电流约为40微安)

问题:

1:对于流经这些二极管的输入电流过大、最大安全限制是多少?

2、输入电阻(~2.5k)指定串联电阻。 是否有以模拟返回(分流阻抗)为基准的输入阻抗规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Dave Bell1]1.    对于流经这些二极管的过大输入电流、最大安全限制是多少?数据表下一节中的 INJN+和 INJN-参数是否回答了您的第一个问题?