This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 如何连接 MDC/MDIO 线路

Guru**** 2390995 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981500/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-how-to-connect-mdc-mdio-lines

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1292NCPDT

借助 TM4C1294NCPDT、我希望使用 MDC、MDIO 线路管理/控制外部 phy。

为此、我可以使用任何 i2c 线路吗? 还是有任何专用引脚可用于 MDC/MDIO 接口?  

要求仅控制 MDC、MDIO 线路(用于读取/写入外部 phy 的寄存器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    至于使用 I2C 进行 MDC/MDIO 控制的直接问题、我可以从中看到这是不可能的。 您需要一个专用接口来处理时序和数据包要求。

    但是、我不理解这一请求的整体... TM4C1294NCPDT 具有 集成的以太网 MAC + PHY。 如果您使用此 MCU、则无需外部 PHY。 因此、我认为您的问题得到了解决、您只需创建与以太网插孔的硬件连接、而无需在 PCB 上使用额外的 PHY 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph Jacobi、

    是的、TM4C1294NCPDT 中有集成的 ETH。  我们为此使用以太网。

    除此之外、我们还需要通过 MDC、MDIO 线路控制外部 MAC。

    为此、TM4C1294NCPDT 是否有任何配置? 如果没有、如何使用 TM4C129NCPDT 处理外部 MDC、MDIO 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    对于 TM4C1294NCPDT、没有支持外部 MDC 和 MDIO 的配置。 这是因为集成的以太网 MAC + PHY 是如何通过以太网与该器件连接的。

    对于某些其他 TM4C 器   件、例如 TM4C1292NCPDT、仅集成了以太网 MAC、在这些情况下、以太网 PHY 可连接到 MII 或 RMII 接口、该接口将通过 EN0MDC 和 EN0MDIO 信号支持 MDC/MDIO。