This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI-RTOS 的内部闪存分区

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014052/tm4c1294ncpdt-internal-flash-partition-for-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在从事一个基于 TI-RTOS 的项目、现在我们希望在内部闪存中创建分区、以便我们可以下载并存储我们 bin 文件的另一个副本。

我看到的所有帖子都与外部存储器相关。 是否有任何方法可以访问并实现此目的? 我在裸机工程上完成了此操作、但在 TI-RTOS 上未完成此操作。

我正在使用  

tirtos_tivac_2_16_01_14

TM4C1294NCPDT

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    您是否想要运行该运行时? 因为如果不是、那么您只需要在编译器中处理该问题、并使用如何按照闪存引导加载程序的完成方式对存储器扇区进行分段、其中16kB 被保留用于引导加载程序、然后应用程序在该段之后运行。

    就 TI-RTOS 而言、我认为他们没有在运行时对使用闪存 API 做任何操作、因此您必须为此使用 TivaWare API。 但我不觉得运行时是你在这里所要做的。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我正在尝试在运行时之前实现这一点。 我知道我可以在.cmd 文件中进行更改、但我对您所说的为引导加载程序保留的16KB 有疑问。

    这是我的.cmd 文件中定义的内容

    闪存(RX):origin = 0x00000000,length = 0x00100000

    它没有提到引导加载程序空间。 我在哪里可以找到它?

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    这是一个 TivaWare 示例、TI-RTOS 没有引导加载程序示例。

    我四处看看、发现这篇关于具有闪存分区的 TI-RTOS 的文章、我认为这对您非常有帮助。 如果这不能为您提供所需的全部信息、请告诉我: e2e.ti.com/.../rtos-tm4c1290ncpdt-tiva-c-flash-programming-gets-aborted

    此致、

    Ralph