This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:步进点击

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/967943/sw-ek-tm4c1294xl-stepper-click

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLMikroElektronika

Hallo、

我正在为嵌入式系统课程编写一个项目、但我很困在并需要帮助。
我有以下硬件:

- EK-TM4C1294XL
-单击 Booster Pack
-步进咔嗒板
-步进电机

我使用以下软件:
- CCSv8
- TI-RTOS

我的目标是驱动步进电机。
MikroElektronika 在 GitHub 上提供了一个很好的示例  "="">https://github.com/MikroElektronika/STEPPER_click . 
But their code is written for MikroC compiler. I am looking for a similar example, which I can run in CSS with TI-RTOS.
If there is none, could you please provide me with instructions how I could achieve my goal. Thanks in advance.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saifur、

    我不确定 RTOS 要求对您有多大、但如果您不需要使用 RTOS、那么我们的 TI 设计应为您提供您所需的所有信息、即 https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR

    在工具页面上、在"更多文献"下查找软件 zip 文件: 使用 TM4C MCU 固件驱动步进电机(修订版 A)

    如果您需要 RTOS 元素、请等待至星期一、让我调查我们可能会提供的与此相关的 RTOS 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    非常感谢您的回复。 您的回复很快。
    我的项目必须使用 TI-RTOS 进行构建。
    我将等到星期一、感谢您的帮助。

    此致、
    Saifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saifur、

    我查看了 TI-RTOS 上的内容以及 TI 设计实施的详细信息。 使用 TI Resource Explorer 加载以下示例工程、以便您可以开始对其进行修整。

    1) 1) GPIO、GPIO 中断的驱动程序示例

    2) 2)定时器的内核示例、时钟示例

    借助这些器件、您应该能够使用 GPIO 来控制步进电机、这与 TI 参考设计和 MikroElectronika 代码类似。

    这就是我们为 TI-RTOS 提供的产品的范围、因此您需要处理特定应用的大量实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralplh、

    感谢您的提示。 我将尝试使步进电机运行。 让我们看看我是否可以管理它。

    此致、
    Saifur Rahman