This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:将器件重置为出厂设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, UNIFLASH, SEGGER, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013628/tm4c129encpdt-resetting-the-device-to-factory-settings

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSEGGERMSP432E401Y

大家好、

我将 tm4c129encpdt 微控制器与 TI-RTOS 搭配使用。  

我已经设置了设备的 Mac 地址、现在我想重置它。 我检查了数据表、其中给出了必须执行一些 JTAG 序列。  

有人能告诉我最简单的方法是什么? 我检查了某个可以使用 SEGGER j-link 调试器实现它的地方。 我们使用 SEGGER j 链接使用 Uniflash 将代码刷写到器件中。  

我尝试从此处重置它、但在设置和实用程序部分、未显示任何内容。  

屏幕截图

让我知道如何做到这一点。   

谢谢

AkhiG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AkhiG、

    从我看到的情况来看、Seggar 自己的软件将具有支持的解锁功能。 我不确定我们是否支持命令行 Uniflash 工具的 J-Link、这是适用于 XDS110/XDS200的工具、因为 LMFlash 和 Uniflash GUI 都不支持/不能正常工作。

    您可以尝试使用该软件吗? 这将是最快的解决方案。 如果这仅适用于解锁、则应设置您的位置?  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何为 MSP432E401Y 执行此操作(使用 J-Link 命令行)。 这些器件的相似度足以使其在此处工作(或至少接近):

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/994141/msp432e401y-how-to-unlock-the-mac-address/3678204

    [编辑:数据表(SPMS441B)第5.2.6.6节介绍了 TM4C129E 的序列、看起来与 MSP432E401Y 的序列相同。 我希望您可以在该另一个线程中复制/粘贴序列。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bruce 和 Ralph。 它对我来说非常好。 我可以使用命令行工具执行此操作。 GUI 工具不能自由解锁器件。 我们必须购买许可证才能使用它。 如果 cmd 工具工作正常、则无需使用它。  

    此致

    AkhiG