This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RST1:是否绝对有必要监控 nRST?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1005878/tms570lc4357-rst1-is-it-absolutely-necessary-to-monitor-nrst

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

《安全手册》提到诊断 RST1"热复位的外部监控(nRST)"、以此向外部监控器发出信号、表明已生成复位。
在我们的应用中、我们希望使用 J2引脚作为第二个 nERROR 来向外部硬件发出信号、以进入安全状态。 如果我正确理解、J2引脚在热复位时将变为 GIOB[6](输入下拉)、这也可用于向外部硬件发出信号、表明发生了复位。

(Q1)引脚的复位状态(例如 J2)是否会受到外部源(例如时钟故障...)的影响?

(Q2)是否绝对有必要使用 nRST 在外设中建立安全状态?

谢谢、此致、
Max Wittebind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1: J2的默认功能为 GIOB[6]。 复位期间、该引脚通过下拉电阻器配置为输入。 复位后、其功能和状态由应用软件定义。 在 GIO 模块初始化之前、GIOB[6]配置为具有下拉电阻的输入(或低电平状态)。 如果时钟故障(OSC 或 PLL 跳周)生成复位、则故障将影响 J2状态。

    Q2:器件需要 nPORRST 才能进入安全状态。 "安全状态"是指器件输出驱动器为三态并且 I/O 引脚保持为只输入状态的状态。 nPORRST 处于有效状态(低电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您快速回答问题。

    我意识到(Q2)具有误导性。 虽然《安全手册》建议使用 nRST 引脚将复位信号发送给外部硬件、但我询问了如何使用 J2引脚发出错误状态信号并发出复位信号。

    我们认为、通过 nRST 使用 J2会有这样的好处:在复位后、J2将保持在输入下拉状态、直到 SW 重新配置为 nERROR。 如果 SW 检测到复位、这将使 SW 无法重新配置引脚、 µC 向外部硬件发出信号以保持安全状态(使用"安全状态" I wantetd 来指代 µC 外部硬件的安全状态、而不是安全状态)。

    (Q3)是否存在可导致 J2在复位(热或欠压打开)时不进行复位的已知故障(例如 OSC 故障和 µC μ A 低功耗 OSC)、从而也迫使我们使用 nRST?

    (Q4)引脚配置寄存器的复位是同步还是异步?

    谢谢、此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为此问题打开了一个新的主题、因此我将关闭这个主题。