Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123
我有一个基于 STM32的设计
但由于全球 IC 短缺和问题很少、我不想继续下去、
因此、我将再次设计该要求、因为我处于很早的阶段。
我的架构很简单、我需要6个 UART
4个 UART 连接到 RS422
2个 UART 连接到 RS232
在上面的中、RS422中的一个将作为主器件向其他 RS422和 RS232端口发送数据、并侦听其他器件传入的响应或消息
我选择 TM4C123GH6PM 作为我的器件、因为它具有6个以上的 UART、良好的时钟频率和 LaunchPad 的参考设计
下面是我的问题的答案
TM4C123GH6PM 中的所有 UART 一次正常工作? 我是说它们是独立的,可以一次工作吗?
我的代码很简单、可以侦听 UART 1、将数据多路广播到其他 UART、并从它们读取响应、我更喜欢裸机代码、
256KB 片上闪存是否足够?
TM4C123GH6PM 器件的寿命结束了
4.我可以看到部件库存充足,即使在当前全球 IC 短缺的情况下,是否还会有库存?
5.此 IC 是否有任何引脚多路复用工具? 还是唯一的 Excel 工作表?
6.我有一个 XDS 200调试器,它是否足以刷写 IC?
7.能否用不同的波特率配置每个 UART?