This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ECAP 模块在捕获模式或 APWM 模式下不工作

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1003092/tms570lc4357-ecap-module-is-not-working-in-capture-mode-or-apwm-mode

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在处理 TMS570LC4357中的 ECAP 模块。

eCAP1、ECAP2、ECAP3正常工作、但 ECAP4未在任何模式下工作。

我尝试了所有可能的引脚复用、但仍然不起作用、您能否在 HAL 代码生成器中共享生成引脚复用的过程以使用 ECAP4功能。

或共享 pinmux.c 文件。

谢谢、此致、

Bharath.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    您是否在 HALCoGen 输入引脚复用窗口中将 G19配置为 MII_RXD[2]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 muxInit()被执行后、请检查 PINMMR22的值。 PINMMR[15:8]应该为0x20。