This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB 无线专有协议

Guru**** 2571845 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2650, CC2652R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999242/cc2652rb-cc2652rb-wireless-proprietary-protocol

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2650CC2652R

大家好、我们正在从基于 CC2650的设计迁移到基于 CC2652RB 的新设计。 我们在 CC2652RB LaunchPad 上进行了一些移植、之后我们设计了新的 PCB、并将所有涉及的组件组装到新电路板中、包括所有外设、以完成并验证整个工作最终电路板中的移植。 我们的系统旨在以两种互斥方式运行:BLE 和专有协议。 BLE 模式工作正常、我们总结了所有相关活动。 几天前、我们开始将专有协议移植到新平台、我们发现、 尽管最近发布的数据表(修订版 D - 2021年2月)和所有相关文档都明确声明支持此协议、但该 syscfg 不支持 Rb 变体的此类模式!!

在这一令人难以置信的惊喜之后,我们阅读了许多有关这一主题的文章,我们看到其他人处于同样的情况。

我们是否必须重新设计 PCB 并重新构建所有电路板??? 谁为这项工作和浪费时间付费??? 该系统具有非常严格的空间限制、Rb 变体将是完美的解决方案。

我们如何才能继续? 您是否已计划为 Rb 变体启用专有协议和/或是否有测试版 SDK、该 SDK 是否允许您共享专有协议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我还没有一个好的答案、但我将询问软件组织是否有更新或我们 可以做的任何事情来帮助您。 让我尽快回复您。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我已经咨询了内部负责团队、很遗憾、我们还不支持该器件的专有射频。 我还没有时间安排我们何时能够支持它。 我对丢失的时间和电路板感到抱歉。

    通过使用 CC2652R 器件开发代码、然后将代码移植到 CC2652RB、您可以恢复一些时间和成本。 您可以从 CC2652R 器 件获取所有射频设置、禁用 SysConfig、然后仅更改48MHz 振荡器设置、以匹配 CC2652RB 器件的设置。 本文档 介绍了从 CC2652R 迁移到 CC2652RB 所需执行的步骤。 这些器件基本上是相同的、因此 应该可以正常工作。 但是、您会面临降低支持的风险、因为这不是我们已经确定或测试过的配置。  

    如果您认为这是不可恢复的、 您可以通过此处的链接请求退货/更换部件。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html