大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
在升级编程时、引导加载程序当前使用 bank0用于 IAP 程序、bank1用于应用程序、并使用外部存储器用于固件包。 升级有2个问题:
1)在 IAP 升级时擦除、调用函数 uint32_t fapi_BlockErase (uint32_t Bank、uint32_t ulAddr、uint32_t size)。 无法读取函数状态= Flash_Erase_Check (((uint32_t) ulAddr、size)、执行后出现单片异常。
2) 2)编程 uint32_t Fapi_BlockProgram (uint32_t Bank、uint32_t Flash_Address、uint32_t Data_Address、uint32_t SizeInBytes)、并执行 uint32_t Flash_Program_Check (uint32_t Program_Start_Address、uint32_t Source_Start_Address、uint32_t NO_OFF_Bytes)、单片无法正常工作。
IAP 程序链接脚本配置如下:
MEMORY
{
VECTORS (X) : origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH_API (RX) : origin=0x00000020 length=0x000014E0
FLASH0 (RX) : origin=0x00001500 length=0x00180000-0x00001500
// FLASH1 (RX) : origin=0x00180000 length=0x00180000
STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
RAM (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
/* USER CODE BEGIN (2) */
/* USER CODE END */
}
/* USER CODE BEGIN (3) */
/* USER CODE END */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Section Configuration */
SECTIONS
{
.intvecs : {} > VECTORS
flashAPI :
{
..\Debug\F021\source\Fapi_UserDefinedFunctions.obj (.text)
..\Debug\F021\source\bl_flash.obj (.text)
--library=..\F021\F021_API_CortexR4_BE.lib < FlashStateMachine.IssueFsmCommand.obj
FlashStateMachine.SetActiveBank.obj
FlashStateMachine.InitializeFlashBanks.obj
FlashStateMachine.EnableMainSectors.obj
FlashStateMachine.IssueFsmCommand.obj
FlashStateMachine.ScaleFclk.obj
Init.obj
Utilities.CalculateEcc.obj
Utilities.WaitDelay.obj
Utilities.CalculateFletcher.obj
Read.MarginByByte.obj
Read.Common.obj
Read.FlushPipeline.obj
Read.WdService.obj
Async.WithAddress.obj
Program.obj > (.text)
} load = FLASH_API, run = RAM, LOAD_START(api_load), RUN_START(api_run), SIZE(api_size)
.text : {} > FLASH0
.const : {} > FLASH0
.cinit : {} > FLASH0
.pinit : {} > FLASH0
.bss : {} > RAM
.data : {} > RAM
.sysmem : {} > RAM
/* USER CODE BEGIN (4) */
/* USER CODE END */
}
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃