This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC1312R1F3RGZR]我是否可以使用两个 DIO 引脚来驱动 LED 以获得更高的驱动强度?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995290/cc1312r1f3rgzr-can-i-use-two-dio-pins-to-drive-an-led-to-get-more-drive-strength

主题中讨论的其他器件:CC1312R

我尝试通过串联电阻和 LED 驱动8mA、由于 成本要求、我不希望使用晶体管来驱动。 我想知道我是否可以使用两个 DIO 引脚(每个引脚都有自己的电阻器)来驱动单个 LED、以便能够获得所需的电流。 到目前为止、我可以驱动接近8mA 的电流、但在执行此操作时看到引脚上出现压降。 我使用的 IC 是 CC1312R1F3RGZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1312R 上、一些 Dios 能够驱动8mA、该电流用于驱动 LED (请参阅数据表)。 建议使用其中一种方法。