This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:尽快将数据从 FPGA 传输到 MCU

Guru**** 2472790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994157/tms570lc4357-data-transfer-from-an-fpga-to-mcu-as-fast-as-possible

器件型号:TMS570LC4357

大家好、团队、

我的客户正在使用 TMS570LC4357、需要尽快将数据从 FPGA 传输到 MCU。 有哪些引脚和选项可供选择、有哪些建议?
我已经看到 EMIF 可以在异步模式下使用。 clk 可用于此接口的速度有多快? 此接口是否支持 DMA? 数据长度最大为16位吗? 如果使用 EMIF、FPGA 到 MCU 的一个传输周期是否为10 CLK 宽? EMIF 接口的设置和保持时间是多少?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 TMS570 EMIF 作为异步存储器与 FPGA 连接。 最大 EMIF 时钟为100MHz。  

    最小数据建立时间为11ns、最小数据保持时间为0.5ns。 有关其他时序参数、请参阅器件数据表的表6-36。

    DMA 可用于与 EMIF 之间的数据传输。  

    它支持8位或16位数据总线宽度。

    典型的读取周期时间为(RS+RST+RH)* EMIF 时钟 周期、写入周期时间为 (WS+WST+WH)* EMIF 时钟周期、其中 RS =读取设置、RST =读取选通、RH =读取保持、WS =写入设置、WST =写入选通、WH =写入保持。