This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI RTOS 以太网 NDK 或 HWI

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994067/tm4c1294ncpdt-ti-rtos-ethernet-ndk-or-hwi

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

一个新主题是、我在使用 lwiplib 库中使用以太网开发了一个应用程序。(容易)

现在、我想使用 TI RTOS、因为我的系统更复杂、只有1个以太网、5个 UART。。。

我测试 了示例 tcpEcho、但更难、因为我需要在启动时选择 DHCP 或修复以太网地址。

是否可以使用 HWI 和 lwiplib。 或者我只需要 TI RTOS 的 NDK?

您是否在 NDK 上获得了选择修复地址或 DHCP 的示例?

提前感谢

Christophe GG