This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 PWM 死区

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135446/tms570lc4357-tms570lc4357-pwm-deadband

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我想问下表是否正确-查看 TMS570LC4357处理器的技术参考手册 spnu563.pdf、

由于 VCLK3在 TMS570LC4357上的时钟频率为75MHz、因此它会使我困惑、因为计算与该时序不对应。

您能纠正我的问题还是告诉我正确的地方?

BR

JZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我正在处理您的问题、我很快就会回来。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JZ、

    这些值对应于60MHz 的频率

    这些值以2个小数取整、如上面的 Excel 公式中突出显示的那样。

    但是、是的、他们没有在表中提到这个频率、所以这是令人困惑的。 我将采取必要的措施来纠正我们的 TRM、非常感谢您指出这一拼写错误。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的解释。 是的、我可以将此信息插入 TRM。

    BR

    JZ