This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:示例 FreeRTOS

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162676/rm46l852-example-freertos

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

FreeRTOS 是否有任何示例? 我在 论坛上看到了有关 RM46 example_freeRTOSBlinky 的信息、但我找不到它。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    您可以从 HALCoGen 轻松创建 FreeRTOS Blinky 示例

    浏览 HALCoGen 中的帮助主题

    之后、在示例部分中选择"Example_freeRTOSBlinky"、如下所示

    您可以在其中看到使用 FreeRTOS 创建 LED 闪烁示例的分步过程。

    或按照以下 PDF 进行操作

    e2e.ti.com/.../LED-blink-Free-RTOS.pdf

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    谢谢,我的错是使用 随 CD 提供的 HALCoGen 3。。。。 通过 HALCoGen 4,我可以找到示例:-)

     非常感谢、此致

    Armin