This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:MibSPI5 I/O 模拟回路不工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162460/tms570ls3137-ep-mibspi5-i-o-analog-loopback-not-working

器件型号:TMS570LS3137-EP

您好!

在 SIMO[0]和 SOMI[0]中、我通过在 IOLPBKTSTCR 寄存器中配置0xA02来尝试 I/O 模拟回路。 我在 RXRAM 中看不到任何数据。 I/O 数字回路仍然有效。 是我应该研究的任何其他配置。  

谢谢、

Jai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的差。 SOMI[0]和 SIMO[0]引脚配置用于 EMAC。 已将其更改为 SPI5引脚并正常工作。 谢谢。