请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 我有数据0x08。
我想通过 SPI 发送函数发送一个字节的数据。
TransmitData (spiBASE-t * SPI、spiDAT1_t *数据通信 fu_t、uint32块大小、 uint16 * srcbuff);
我已将 uint16更改为 uint8。
TransmitData (spiBASE-t * SPI、spiDAT1_t *数据通信 fu_t、uint32块大小、 uint8 * srcbuff);
如果错误,发送方式是否正确,请建议我如何发送?