This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L530:RM48应用矢量设置

Guru**** 2925270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889033/ccs-rm48l530-rm48-app-vectors-setting

器件型号:RM48L530

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我的客户希望使用0x00180000而不 是0x00000000处的向量。

因此,如果矢量地址指向另一个位置(0x00180000) ,则需要处理哪些其他操作?

引导加载程序 cmd:

MEMORY
{
    VECTORS    (X)   : origin=0x00000000 length=0x00000020
     FLASH0     (RX)  : origin=0x00000020 length=0x0017ffe0   //LS31x and RM48 Flash size is 0x300000
    SRAM       (RW)  : origin=0x08002000 length=0x0002D000
    STACK      (RW)  : origin=0x08000000 length=0x00002000
}
SECTIONS
{
   .intvecs : {} > VECTORS

   .text  > FLASH0
   .const > FLASH0
   .cinit > FLASH0
   .pinit > FLASH0
   .data  > SRAM
   .bss   > SRAM
}
应用命令:
MEMORY
{
    VECTORS (X)  : origin=0x00180000 length=0x00000020
    FLASH1  (RX) : origin=0x00180020 length=0x0017ffe0
    STACKS  (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
    RAM     (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
}
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Section Configuration                                                      */
SECTIONS
{
    .intvecs : {} > VECTORS
    .text    : {} >  FLASH1
    .const   : {} > FLASH1
    .cinit   : {} > FLASH1
    .pinit   : {} > FLASH1
    .bss     : {} > RAM
    .data    : {} > RAM
    .sysmem  : {} > RAM
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    如果将0x18000用于向量、则 sys_intvecs.asm 将放置在0x18000处。 如果闪存中只有项目、则此配置不起作用。 复位矢量应放置在0x00000000处。

    默认情况下、主闪存指令存储器从0x00000000开始寻址。 这也是复位矢量位置–只要内核复位、ARM Cortex-R 处理器内核就从0x00000000的复位矢量地址开始执行。