工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试了解采样序列发生器和 ADCSequenceStepConfigure()。
1) 1) SS0有8个步进序列、在我们的情况下、这8个步进只处理一个通道。 每个步进序列都需要 ADCSequStepConfigure(),但是如果这8个步进是相同的,我们需要 CCS 中的8行 ADCSequenceStepConfigure()代码吗?
2) ADCSequenceStepConfigure()的第三个参数是 ui32步。 从数据表中可以看出 ,“ui32Step 参数决定了触发发生时 ADC 采集样本的顺序。 对于第一个采样序列发生器,它的范围可以从0到7”。 0–7是指您开始的8个步骤中的哪一个? (即、如果步骤= 4、则从步骤4开始、共8步、然后变为5-7、再变为0-3)。 我不清楚“样本采集顺序”的含义。
3) 3) ADC 转换顺序、ADC 输入通道->采样序列发生器-> FIFO 还是输入通道-> FIFO ->采样序列发生器? 第801页的数据表框图显示了连接到 FIFO 的输入通道以及采样序列发生器。 方框图没有解释、这令人困惑。
谢谢、
亚历山大·哈