This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:功能安全测试建议

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/900267/tms570ls1224-functional-safety-test-suggestion

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TMS5701224

你(们)好

1为了在上电之前进行电路检查、需要检查从 nEEOR 到继电器的信号是否处于良好状态。 客户能否从晶体管为 nERROR 提供低电压。 这是可以的吗? 还是客户可以从寄存器更改 nEEOR?

2客户可以 从寄存器更改 ENDRV

3  TMS5701224是否具有电源监控器? 当电源超出规格时、是否有任何保护或响应?

4客户使用 TPS65381、此部件是否可以帮助开发适用于 TMS570的电源监控器? (如果您知道)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    1. 为了在上电之前进行电路检查、需要检查从 nEEOR 到继电器的信号是否处于良好状态。 客户能否从晶体管为 nERROR 提供低电压。 这是可以的吗? 还是客户可以从寄存器更改 nEEOR?

      >>是的、可以使用 ESM 中的"错误强制模式"将 nERROR 驱动为启动序列的一部分。 请参阅 TRM (spnu515c)第443页的第12.2.3节。

    2. 客户是否可以 从寄存器更改 ENDRV

      >>是的、也可以对此进行测试。 有关更多详细信息、请参阅 TPS65381A 数据表。 TPS65381A 的驱动程序包含在软件诊断库(http://www.ti.com/tool/SAFETI_DIAG_LIB)中。 SDL 安装包含此驱动程序的用户手册、其中包括测试 TPS65381诊断程序的功能。 请将您有的任何其他问题发布到此论坛:(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196)

    3.  TMS5701224是否具有电源监控器? 当电源超出规格时、是否有任何保护或响应?

      TMS570包括一个电压监控器。 此 VMON 的主要目的是不要求内核和 I/O 电源之间严格的加电/断电排序要求。 VMON 还包括用于检测电源过压和欠压的电路、但这些阈值非常严重、故意超出建议的工作范围。 必须有一个外部电路负责监控到 MCU 的电源并在电源超出规格时将 nPORRST 置为有效(更多详细信息请见数据表)。

    4. 客户使用 TPS65381、此部件是否可以帮助开发 TMS570的电源监控器? (如果您知道)

    我可能无法正确理解这个问题。 是的、TPS65381A 是一款 PMIC。 它包括调节和监控其输出的功能、并且在电源超出范围或发生故障时将一个到 MCU 的加电复位置为有效。