This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:I2C 上的 VIL/VIH 和 VOH/VOH 规格是什么?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899401/tm4c123bh6zrb-what-are-vil-vih-and-vol-voh-specifications-on-i2c

器件型号:TM4C123BH6ZRB

大家好、团队成员

我们的客户要求 I2C 接口的 VIL/VIH 和 VOH/VOH 规格 ?

 在数据表中、表23-6 列出了 GPIO 焊盘的 VIH/VIL、VOH。   这是否也适用于 I2C 或 I2C、是否具有其自己的 VIL/VIH、VOH/VOH 规格?

 

此致

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

     是的、表23-6中的 GPIO 焊盘工作条件适用于 I2C。