Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 您好、TI、
我在 运行 TI-RTOS 2.16.0.08的定制电路板上使用 TM4C1294NCPDT µC。 是否可以将 FatFS 与 QuadSPI 配合使用? 如果是、我需要做什么?
提前感谢!
此致、
Akos
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
您好、TI、
我在 运行 TI-RTOS 2.16.0.08的定制电路板上使用 TM4C1294NCPDT µC。 是否可以将 FatFS 与 QuadSPI 配合使用? 如果是、我需要做什么?
提前感谢!
此致、
Akos
您好、Akos、
可以、但您必须编写与 QuadSPI 外设连接的低级 FatFS 驱动程序。您可以查看以下示例 :https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_Examples_SerialFlash。
相关文件为 AT45DB.c (接口为 SPI 闪存器件)和 AT45DBFatFs.c、后者实现了较低级别的 FatFS 接口。
Todd