工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有几个关于 ADC 和计时器中断的问题。
1) 1)我想在我要执行的工作中每10秒运行一次带有 TimerInterrupt 的 ADC。 如何才能了解我在 ADC 中损失了多少时间? 那么、如何在 ADC 开始和结束的器件中找到经过的时间?
2) ADC1 Group1-ADC1 Group2和 ADC2 Group1-ADC2 Group2的区别是什么?
3) 3)我遇到 F021.h 库错误、F021到底是什么、我是否需要将其用于 TMS570LS1224?
4) 4) TMS570LS1224数据表白皮书说最大频率值为160MHz、我想以此值使用它、如何从 HALCoGen 设置它?
很抱歉问太多问题、如果您能帮忙、我会很高兴。 感谢您的提前帮助。
祝你度过美好的一天!