This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:串行闪存编程选项

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/967324/tms570lc4357-ep-serial-flash-programming-option

器件型号:TMS570LC4357-EP

大家好、

除了 JTAG、是否有可通过串行编程(I2C、SPI 等)对此器件进行编程的选项?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当引导加载程序首先由 JTAG 编程到器件中时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    新年快乐! 感谢您的回答。 我刚才看到 CAN 总线是这方面支持的串行接口/协议、我还在查看与用于 Hercules 微控制器的 CAN 总线引导加载程序相关的应用手册。

    www.ti.com/.../spna241.pdf

    此功能是否支持任何串行接口?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请查找适用于 TMS570LS4357的 CAN 引导加载程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    以下是适用于 TMS570LC43x 的 UART 引导加载程序、以及用于测试引导加载程序的应用示例: