尊敬的香榭丽舍
我的客户错误地将 EMIF 的 A0~12地址行连接到了异步16位存储器的 a0~A12、而没有 Ba1连接、他们正在寻找在新电路板出现之前使用它的权变措施。
他们现在可以访问该存储器、并且已经成功完成了读/写操作、但他们担心这种情况下的问题是什么。
由于 EMIF 的'A0'代表32位地址的 LSB、我认为它们可以访问整个内存区域、但应该写入'0'、'4'、'8'、CPU 的'12'地址、而不是'0'、'2'、'4'、'6'地址、 它将写入16位异步存储器的"0"、"2"、"4"、"6"的第6个地址。
例如、它们可以使用32位'int'变量而不是16位'sort'变量来存储/加载16位数据。
对吗? 在这种情况下、是否存在任何限制或问题?
它们的存储器为 70V25L25PFGI (16位异步存储器)、它们未连接 BA[1]的地址引脚连接错误、如下所示。
谢谢、此致、
SI