This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:跳闸区域配置

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/908811/tms570lc4357-trip-zone-configuration

器件型号:TMS570LC4357

大家好、我希望为三个不同的触发区输入配置三相逆变器电桥。 TZ1应将所有顶部开关配置为打开、将底部配置为关闭。 TZ2应将所有顶部开关配置为 OFF、底部开关配置为 ON、TZ3将禁用所有开关。 我只有一个用于所有三个输入的中断服务例程。 如何实现上述三种配置。 请帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra、

    请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/879292/3257711?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=trip%20zone#3257711

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我的问题不是关于特定触发区中断的标识、该中断已激活。 如何在触发区中断期间针对开关条件进行多种配置。

    根据技术手册、我了解 到跳闸区域控制寄存器(TZCTL)标志 TZA 和 TXB 允许我们定义中断信号激活时输出到以下各项的状态。

    0h 高阻抗(EPWMxA =高阻抗状态)。
    1h 强制 EPWMxA 进入高电平状态。
    2h 强制 EPWMxA 进入低电平状态。
    3h 不执行任何操作、不对 EPWMxA 执行任何操作。

    此设置可用于(例如 TZ1)一种配置设置。 在 TZ2和 TZ3上观察到的中断期间、我如何处理其他两种配置?

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    首先、您需要确定中断源:TZ1、TZ2或 TZ3

      根据您的要求、TZ1应将所有顶部开关配置为打开、将底部配置为关闭。  

    ePWMxA (用于顶部开关)-- TZA=1打开

    ePWMxB (用于底部开关)-- TXB=2关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您意味着我们需要在 ISR 中配置 TZCTL。 初始化时的静态配置、而不是多种条件下的静态配置。 当我使用指定的配置模拟三相短路故障时、我需要很短的时间(毫微秒)才能转到配置。 这就是我寻找静态配置的原因。

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您是否在寻找有关上述内容的专家说明、配置多个静态配置的可能性?

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chandra、

    我认为没有其他方法可以识别来自 TZ1、TZ2和 TZ3的中断源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王。

    我可以在进入 ISR 后识别源代码。

    我还在 ISR 中将开关配置为所需状态、但在中会消耗一些时间延迟。

    Chandra